DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Alterar o dispositivo de simples para duplo

É possível alterar o modo de Comutador Sem Fios de 1 elemento para 2 elementos antes de emparelhar o dispositivo com o Gateway .
NOTA: Por predefinição, o interruptor sem fios está no modo simples.
Siga os passos para alterar o modo:
  1. Remova o disjuntor de 1 elemento do módulo.

    AVISO
    Danos no módulo
    O módulo está bloqueado no bastidor. Utilize uma chave de fendas e remova cuidadosamente o rotor do módulo.
    O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
  2. Monte o bastidor de 2 elementos no módulo.

  3. Insira o módulo na estrutura a partir da frente e assegure-se que encaixe no lugar.

  4. Mantenha pressionados os botões superior direito e inferior esquerdo em simultâneo durante 10 segundos até o LED começar a piscar a vermelho.

    O LED vermelho indica o processo de comutação. O interruptor sem fios foi alterado para o modo duplo.

NOTA: Para repor o modo para 1 elemento, reponha o dispositivo e substitua por um dispositivo basculante de 1 elemento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?