DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Adicionar um momento ao interruptor sem fios

Através da aplicação Wiser, pode adicionar um momento aos botões de pressão do interruptor sem fios.
Siga os passos para adicionar um momento à(s) tecla(s) do interruptor sem fios:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Interruptor sem fios conectável duplo.
  2. Na página do painel de controlo, toque em Tecla superior direita > Momento.
  3. Selecione um momento na lista de momentos criados (A).
  4. Pressione o botão de pressão superior direito 3 vezes no Interrutor sem fios para ativar o dispositivo e toque em Claro (B) na aplicação.

    O momento foi adicionado à Tecla superior direita (C).

    NOTA: Se adicionar um grupo de iluminação/estores à tecla inferior direita, a aplicação remove o momento da tecla superior direita.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?