DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Substituir a bateria

Substitua a bateria do dispositivo quando o nível estiver baixo ou criticamente baixo. É possível ver o nível da bateria na aplicação.

Siga os passos para substituir a bateria do dispositivo:

ATENÇÃO
PERIGO DE QUEIMADURA QUÍMICA
Manter as pilhas fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão, procurar assistência médica de imediato.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.
AVISO
DANOS NO EQUIPAMENTO
O dispositivo está bloqueado na placa de fixação com grampos de retenção. Nunca puxe o dispositivo antes de deslizá-lo para cima.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

  1. Remova o dispositivo da placa de fixação deslizando-o para cima.

  2. Gire o dispositivo 180° para acessar a tampa da bateria.

  3. Mantenha a tampa da bateria pressionada com o polegar.

  4. Deslize a tampa da bateria com o outro polegar para a retirar.

  5. Remova a bateria antiga e pressione qualquer botão de pressão no dispositivo durante alguns segundos.

    NOTA: Elimine as pilhas usadas de acordo com as regulamentações legais.
  6. Insira a bateria com o símbolo mais (+) virado para fora.

  7. Prenda a tampa da bateria.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?