DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Adicionar um grupo de iluminação

Para adicionar um grupo de iluminação à tecla superior e inferior esquerda:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Interruptor sem fios conectável duplo.
  2. Na página do painel de controle, toque em Chave superior esquerda > Grupo de iluminação > + .
  3. Toque em Editar nome, introduza o nome do grupo (A) e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de rosto que representa o seu grupo tocando .

  4. Toque em Adicionar tarefa para selecionar qualquer dispositivo da lista e toque em Seguinte.
    NOTA: É possível adicionar uma ou mais ações utilizando

  5. Depois de definir todas as ações, toque em Guardar.
  6. Na páginaGrupo de iluminação, selecione o grupo de iluminação (B) que pretende atribuir ao botão de pressão.
  7. Pressione o botão de pressão superior direito 3 vezes para ativar o dispositivo e toque em Claro (C) na aplicação.

    O grupo de iluminação foi adicionado à tecla superior e inferior esquerda (D).

    NOTA: Se adicionar um grupo de estores/momento à tecla superior/inferior esquerda, a aplicação remove o grupo de iluminação da tecla superior/inferior esquerda.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?