DUG_IR Converter_WSE-01

Incorporación de dispositivos controlados por IR

Añada equipos controlados por infrarrojos como televisores, aparatos de aire acondicionado de sistemas divididos y sistemas de música a un Control Remoto IR y guárdelos con la aplicación.

IMPORTANTE: Si tiene un nuevo modelo de TV, aparato de aire acondicionado de sistema dividido o sistema HiFi, es posible que los conjuntos de códigos IR aún no estén disponibles en el convertidor de IR. Los conjuntos de códigos del control remoto IR se actualizan periódicamente, pero puede haber ocasiones en que no se pueda utilizar un nuevo modelo de la aplicación con el dispositivo.

NOTA: Esta función utiliza el ejemplo de añadir un televisor al control remoto IR. Se puede utilizar el mismo método para añadir otras aplicaciones controladas por infrarrojos, como aparatos de sistema de aire acondicionado de sistemas divididos y sistemas HiFi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?