DUG_IR Converter_WSE-01

Eliminación del dispositivo

Con la aplicación Wiser, puede eliminar un dispositivo de la lista de dispositivos.
Para retirar el dispositivo:
  1. En la página principal, toque Todos los dispositivos > Control Remoto IR.
  2. Puntee para ver más detalles.
  3. Toque en eliminar y restablecer el dispositivo a los valores de fábrica (A).

    SUGERENCIA: En la página Inicio, pulse y mantenga pulsado el Control Remoto IR para extraer el dispositivo.
    NOTA: Al eliminar el dispositivo, este se restablecerá. Si aún sigue teniendo problemas con el restablecimiento, consulte Restablecimiento del dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?