DUG_IR Converter_WSE-01

Uso del número de código de la base de datos IR

NOTA: Dedicado SOLO para el instalador autorizado, no aplicable para el consumidor.

Si conoce el número de código de la base de datos IR del dispositivo, siga los pasos para agregar el dispositivo:

  1. En la página principal, toque Todos los dispositivos > Control Remoto IR.
  2. Toque en el canal no utilizado Control Remoto IR CH2 (los canales no utilizados no tienen ningún nombre).
  3. Elija TV como tipo de dispositivo y, a continuación, toque Continuar para seleccionar la marca del televisor.
  4. Toque en Manual (A)

  5. Seleccione un modelo de la lista.

  6. Toque un botón en la pantalla del control remoto (B) de la aplicación. (Por ejemplo, el botón Vol +, )
    NOTA: Verifique que se hayan confirmado satisfactoriamente más de 3 operaciones de claves para que el Control Remoto IR reconozca el conjunto de código correcto.
  7. Si el televisor responde como se espera, puntee Seleccione este (C) y omita el paso 8 y continúe con el paso 9.
  8. Si el televisor no responde como se espera, toque Intentar siguiente (D) y repita los pasos 6 y 7 usando el mismo botón.
    NOTA: El número de intentos siguientes puede variar según la marca y su modelo.

  9. Toque en Confirmar (E) en la Configuración de IR.

    El Control Remoto IR descarga el conjunto de códigos IR y la aplicación muestra el progreso.
Cuando la descarga se realice correctamente, el Control Remoto IR del televisor estará visible en la página principal de la aplicación Wiser.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?