DUG_IR Converter_WSE-01

Emparejamiento manual del dispositivo

Siga estos pasos para vincular manualmente el dispositivo:
  1. En la página de inicio, puntee + .
  2. Pulse y seleccione el Gateway Wiser deseado en el menú desplegable.
  3. Seleccione una opción para agregar el dispositivo (A):
    • Añadir dispositivo con código de instalación
    • Añadir dispositivo sin código de instalación

    SUGERENCIA: Se recomienda encarecidamente añadir el dispositivo con el código de instalación.
  4. Para emparejar el dispositivo con el código de instalación, puntee Agregar dispositivo con el código de instalación para visualizar el menú desplegable. Seleccione cualquiera de las opciones (B):
    • Digitalizar código de instalación: puede escanear el dispositivo para buscar el código de instalación.
    • Introducir el código de instalación manualmente: Puede introducir manualmente el código de instalación desde el dispositivo
    Después de emparejar el dispositivo con el código de instalación, continúe con el Paso 6.

  5. Para emparejar el dispositivo sin el código de instalación, toque Agregar dispositivo sin el código de instalación.
  6. Pulse brevemente 3 veces el botón S/R (< 0,5 s).

    El LED parpadea en naranja.
  7. En la aplicación, seleccione Confirme que el LED parpadeará en naranja y toque Iniciar configuración (C).

  8. Tras unos segundos, un LED verde fijo indica que el dispositivo se ha emparejado correctamente con la pasarela/el concentrador.
  9. Una vez que el dispositivo se agrega a la aplicación, puntee Done .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?