DUG_IR Converter_WSE-01

Creación de una automatización

Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o a horas programadas. Al usar la aplicación Wiser, puede crear automatizaciones según sus necesidades.
Para crear una automatización:
  1. En la página Inicio, toque el .
  2. Vaya a Automatización > + para crear una automatización.
  3. Pulse Editar nombre, introduzca el nombre de la automatización (A) y pulse Guardar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .

  4. Pulse Se cumple cualquier condición para seleccionar cualquiera de los tipos de condición (B):
    • Se cumplen todas las condiciones: la automatización se activa cuando se cumplen todas las condiciones.
    • Se cumple cualquier condición: la automatización se activa cuando se cumple al menos una condición.

  5. Pulse Añadir condición para mostrar el menú desplegable.
  6. En el menú Añadir condición, puede seleccionar una de las siguientes opciones (C):
    • Cuando el clima cambia: seleccione los diferentes ajustes del tiempo
    • Programación: Configure la hora y el día
    • Cuando el estado del dispositivo cambia: Seleccione el dispositivo y su función
    Nota: Puede añadir una o varias condiciones mediante .

  7. Pulse Añadir tarea para abrir el menú deslizante.
  8. En el menú Añadir tarea, puede seleccionar una de las siguientes opciones (D):
    • Ejecute el dispositivo: seleccione los dispositivos que desea activar.
    • Escena o Automatización: Seleccione el momento en el que desea activar o seleccionar la automatización que desea activar o desactivar.
    • Enviar notificación: activar notificación para la automatización.
    • Retraso: ajuste el tiempo de retraso.
    NOTA: Puede añadir una o más acciones mediante .

  9. Toque Período de vigencia para establecer el intervalo de tiempo para la automatización. Puede seleccionar cualquiera de los siguientes (E):
    • Todo el día: 24 horas
    • Día: del amanecer al anochecer
    • Noche: Del anochecer al amanecer
    • Personalizado: Período de tiempo definido por el usuario

  10. Una vez establecidas todas las acciones y condiciones, pulse Guardar.
    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización. Puede tocar el interruptor en la automatización para habilitarla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?