DUG_IR Converter_WSE-01

Ejemplo de una automatización

En esta demostración se enseña a crear una automatización para encender la CA cuando hay un aumento de temperatura.
  1. Vaya a Automatización > + para crear una automatización.
  2. Pulse Editar nombre, introduzca el nombre de la automatización y pulse Guardar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .
  3. Toque Añadir condición > Cuando cambie el tiempo > Temperatura exterior.
  4. Ajuste la temperatura exterior requerida con el control deslizante.
  5. Toque Añadir tarea > Ejecutar el dispositivo y seleccione el dispositivo de aire acondicionado controlado por IR.
  6. Toque para encender la CA y utilice -/+ para ajustar la temperatura de CA necesaria.

  7. Toque en Siguiente.
  8. En la página Ajustes de automatización, toque Guardar.

    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización. Puede tocar el interruptor en la automatización para habilitarla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?