DUG_IR Converter_WSE-01

Acerca del dispositivo

El Control Remoto IR Wiser (o Control Remoto IR) es un dispositivo para automatizar tus dispositivos domésticos controlados por infrarrojos (IR), como televisores, aires acondicionados, sistemas de música, etc. El dispositivo convierte la señal de una red en malla Zigbee a una señal de infrarrojos.

Características principales

  • Cobertura de señal IR de 360°

  • 3 conexiones disponibles para cables de extensión de IR

  • Admite hasta 8 tipos de dispositivos controlados por IR

Elementos de mando

  1. Botón de configuración/restablecimiento

  2. LED de estado de la red

  3. LED de IR

  4. 3 conexiones telefónicas de 3,5 mm para los cables de extensión de IR

  5. Puerto micro USB para la fuente de alimentación de 5 V CC


Ubicación de instalación adecuada

El Control Remoto IR puede colocarse sobre una mesa o montarse en el techo para proporcionar la cobertura deseada:

  • Colocado en una mesa, proporciona una cobertura de señal de IR de 360° con una distancia de control máxima de 8 m.

  • El montaje en techo proporciona una cobertura de señal de IR de 180° con una distancia de control máxima de 8 m.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?