DUG_IR Converter_WSE-01

Uso del dispositivo

El panel de control le permite ver la lista de canales utilizados y no utilizados.

En la página principal, toque Todos los dispositivos > Control Remoto IR para acceder al panel de control.

En la página del panel de control del Control Remoto IR se muestra lo siguiente:

  • Nivel de la batería (A)

  • Lista de canales de emisión (B)

  • Lista de canales de extensión cableados (C)


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?