DUG_IR Converter_WSE-01

Indicación LED ZB

Vinculación

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces.

El LED parpadea en naranja por segundo.

El modo de vinculación se activa durante 30 s. Cuando se ha completado la vinculación, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Restablecimiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante >10 s.

Después de 10 s, el LED parpadea en rojo.

El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. A continuación, se reinicia el dispositivo y el LED se ilumina en naranja antes de apagarse.

Nivel de la batería

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en naranja una vez por minuto.

El nivel de la batería es bajo (<10 %), sustituya la batería.

NOTA: Aparecerá una ventana emergente de notificación en la aplicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?