DUG_IR Converter_WSE-01

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer manualmente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
Para reiniciar el dispositivo:
  1. Pulse brevemente el botón S/R tres veces (< 0,5 s) y, a continuación, manténgalo pulsado una vez (>10 s).
  2. Después de 10 s, el LED comienza a parpadear en rojo. En ese momento, suelte el botón.
  3. El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. A continuación, se reinicia el dispositivo y el LED se ilumina en naranja antes de apagarse.
    El LED deja de parpadear cuando se restablece correctamente el dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?