DUG_IR Converter_WSE-01

Creación de un momento

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Mediante el uso de la aplicación Wiser, puede crear momentos en función de sus necesidades (como la noche de cine).
Para crear un momento:
  1. En la página Inicio, pulse .
  2. Vaya a Momento > + para crear un momento.
  3. Toque Editar nombre, introduzca el nombre del momento (A) y toque Guardar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su momento pulsando .

  4. En la sección Acción, toque Añadir tarea (B) para mostrar el menú desplegable.
  5. En el menú Añadir tarea, puede realizar una o todas las acciones siguientes (C):
    • Ejecutar el dispositivo: seleccione los dispositivos que desee en un momento.
    • Seleccionar la automatización: seleccione la automatización que desee activar o desactivar. Para obtener más información, consulte Automatización.
    • Retraso: ajuste el tiempo de retraso.
    NOTA: Puede añadir una o más acciones mediante .

  6. Puntee Run the device y seleccione el control remoto IR del dispositivo (Ej. TV SAMSUNG 141).
  7. Pulse (D) para encender/apagar el televisor.

  8. Una vez establecidas todas las acciones, toque Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?