DUG_IR Converter_WSE-01

Eliminación de una automatización

Para eliminar una automatización:
  1. En la ficha Automatización, localice la automatización que desea eliminar y, a continuación, puntee .
  2. Puntee Delete y Ok.
    NOTA: Después de eliminar una automatización, la acción del dispositivo ya no se puede activar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?