DUG_IR Converter_WSE-01

Emparejamiento del dispositivo con el escaneo automático

Al emparejar el dispositivo con el escaneo automático, se detecta automáticamente el dispositivo cuando se active el dispositivo correspondiente.
Para emparejar el dispositivo:
  1. En la página Inicio, puntee + .
  2. Pulse Auto scan y pulse Confirm.
  3. Si tiene varios hubs, ejecute el paso 4 o continúe con el paso 5.
  4. Toque Seleccionar hub y seleccione el Hub Wiser en el menú desplegable.
  5. Pulse brevemente el pulsador tres veces (< 0,5 s).
    NOTA:
    • El LED parpadea en naranja.

    • Espere unos segundos hasta que finalice la búsqueda del dispositivo.

    SUGERENCIA: Si desea vincular varios dispositivos a la vez, realice el paso 5 en cada dispositivo y espere unos segundos.
  6. Pulse Siguiente (A) y seleccione Control Remoto IR.

  7. Cuando el dispositivo se haya añadido correctamente, pulse en Listo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?