DUG_Exxact – rums-/golvtemostat 16 A_WH-00

Enhetsförinställningar

Du kan ställa in termostaten första gången den ansluts eller omedelbart efter en fabriksåterställning. Du måste välja förinställningar för termostaten för att kunna konfigurera den beroende på vad termostaten styr direkt, vilket gör att termostaten kan fungera korrekt för det avsedda användningsfallet. Förinställningsval är en manuell process och alla förinställningar använder en PI*-kontrollalgoritm som ger mycket stabila resultat.

*PI-styrenhet (proportionell och helhetlig) är en vanlig metod i styrsystem för att korrigera fel mellan det rekommenderade börvärdet och det verkliga värdet baserat på någon typ av feedback

Du kan välja en förinställd konfiguration:

Förinställning Konfiguration Typ av kontroll/börvärdesområde Cykeltid* (min)
P1 Värmepump/oljepanna Rumsstyrning
4 °C ~ 30 °C
20
P2 Vattenbaserat element/gaspanna 10
P3 Vattenbaserad golvvärme 10
P4 Elektriskt element 10
P5 Elektrisk golvvärme (utan golvgränser) 10
P6 Elektrisk golvvärme (med golvgränser) 10
P7 Vattenbaserad golvvärme Golvstyrning
10 °C ~ 40 °C
10
P8 Elektrisk golvvärme 10
P9 Regulatorläge (visas baserat på procent) Golvstyrning
0 ~ 10 (0 % ~ 100 %)
30

**Cykeltid: Den här inställningen anger längden på varje på/av-cykel för utgångsreläet. Under en cykeltid baseras tidsintervallet mellan reläcyklerna på börvärdet för behov. En längre cykeltid kan vara lämpligare för ytor med långsam uppvärmning, t.ex. ett betonggolv. En kort cykeltid lämpar sig bättre för ytor med snabbare uppvärmning, t.ex. ett elektriskt element.

Ursprunglig förinställd konfiguration (standard)

När termostaten först slås på eller omedelbart efter en fabriksåterställning blinkar normalt ”P5” på indikeringen om ingen extern sensor är ansluten, eller ”P8” om en extern sensor är ansluten.

Ändra förinställningsvärdet

Om du vill ändra förinställningen från standardvärdet trycker du samtidigt på knappen ”O” och ”+” i 10 sekunder för att gå till menyn med avancerade inställningar. Tryck sedan på + på termostaten; förinställningsvärdet ökar med 1 och om trycks in minskar förinställningsvärdet med 1.

Om till exempel + trycks in blir förinställningen P1 till P2 och om du fortsätter att trycka på + ändras förinställningen till P3, P4–P9.


Samma sak händer när trycks in, förinställningen för P9 ändras till P8 och om du fortsätter att trycka på ändras förinställningen till P7, P6–P1.

Bekräfta förinställningen
Markera den förinställning som uppfyller dina behov med hjälp av +/- och håll sedan ned O i > 1 s för att bekräfta valet.

Till exempel P1 har bekräftats.

  • Cykeltid: 20 min

  • Ventilskydd: Av

Om förinställningsvärdet för P6, P7 eller P8 är inställt och termostaten är ansluten till en extern golvsensor måste du ställa in sensortypen. Se Manuella sensorinställningar.
OBS: Om du efter konfigureringen av termostaten vill ändra eller anpassa förinställningen eller sensorinställningen trycker du på O och + samtidigt för att ange förinställningsval och fortsätta processen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?