DUG_Exxact – rums-/golvtemostat 16 A_WH-00

Google Home

Google Home är ett varumärke med smarta högtalare som fungerar som Alexa. Du kan använda Google Assistant för att begära information eller utföra en åtgärd med en mängd olika kommandon.”

Vanliga Wiser-kommandon för Google Home:

  • Fråga: ”OK Google, är varmvattnet på?”

  • Varmvattenkommando: ”OK Google, slå på/av varmvattnet.”

  • Rumstemperatur: ”OK Google, hur varmt är det i (rumsnamn)?”

  • Börtemperatur: ”OK Google, ställ in (rumsnamn) på XX grader”

  • Öka temperaturen: ”OK Google, öka börvärdet med XX grader”

  • Börtemperatur: ”OK, Google, ställ in (rumsnamn) på XX grader.”

Ändringar gjorda med Google Home

Alla ändringar görs med ett röstkommando relaterat till termostaten, giltigt i en timme eller till nästa schemalagda händelse. Användaren kan inte ändra denna åtgärd. Detta gäller även förstärkningar som initieras från radiatortermostaten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?