DUG_Exxact – rums-/golvtemostat 16 A_WH-00

Ställa in bildskärmens ljusstyrka

Med appen Wiser Home kan du ställa in termostatdisplayens ljusstyrka, till exempel aktiv (ljusstyrka under interaktion) och inaktiv (ljusstyrka efter 60 sekunders inaktivitet).
För att ställa in termostatdisplayens ljusstyrka:
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Infälld termostat > Rumsinställningar > Ljusstyrka (A).
  3. Ställ in aktiv och inaktiv ljusstyrka med skjutreglagen.
    OBS:
    • Den aktiva skärmens standardljusstyrka är 100 %. Intervall från 1%~100%, och inställningsnoggrannheten är 1%.

    • Den inaktiva skärmens standardljusstyrka är 0%, intervallet är är 0%~100%, inställningsnoggrannheten är 1% och måste vara <= aktiv ljusstyrka.

    Exempel:
    Tillåten: Både aktiv och inaktiv ljusstyrka kan ställas in på 50 %.

    Inte tillåten: Inaktiv ljusstyrka på 60 % och aktiv ljusstyrka på 50 %.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?