DUG_Exxact – rums-/golvtemostat 16 A_WH-00

Rumsinställning

Du kan ställa in kanal, beläggning och fönsterdetektering i rumsinställningarna.

  1. På fliken Kontroll väljer du den termostat som du vill ändra rumsinställning för.

  2. På enhetens kontrollskärm trycker du på Rumsinställning för att öppna rumsinformation.

Kanalinställningar

Om termostaten och golvvärmeenheten finns i samma rum kan du ändra kanal som tilldelas samma rum som termostaten genom att trycka på Kanal i rumsdetaljer och välja kanal.

Beläggning

Du kan ändra beläggningsinställningarna enligt användarkrav genom att trycka på Beläggning i rumsinformation.

  • Oupptagen offset: Du ställer in börvärdet när rummet inte används.
    Detta bidrar till att spara energi genom att temperaturen kan glida från det normala börvärdet till en mindre bekväm men mer energieffektiv nivå när utrymmet inte används.


  • Upptagen till obebodd försening: Du kan ställa in tidsfördröjningen mellan att ett rum används och sedan övergår till ett oupptaget tillstånd.
    Den här fördröjningen säkerställer att systemet inte omedelbart växlar till ett oupptaget läge när ett rum blir ledigt, vilket förhindrar onödiga variationer och ger en vänteperiod om rummet används igen kort efter att det inte använts. Denna fördröjning bidrar till att optimera energieffektiviteten och upprätthålla komforten i byggnaden.


  • Minsta upptagna tid: Du kan ställa in den minsta varaktighet under vilken termostaten känner av närvaro innan den vidtar vissa åtgärder, som att justera temperaturinställningarna till börvärdet för oupptagen. Denna funktion hjälper till att förhindra att systemet reagerar på kortvariga rörelser eller närvaro, vilket säkerställer att det reagerar på varaktig beläggning, vilket optimerar energianvändningen och upprätthåller komforten effektivt.

Detektering av öppet fönster

Detektering av öppet fönster i en termostat är en funktion som använder sensorer för att upptäcka när fönster eller dörrar är öppna i närheten. När ett öppet fönster eller en öppen dörr detekteras kan termostaten justera uppvärmningssystemet för att spara energi. Detta bidrar till förbättrad energieffektivitet och kan bidra till kostnadsbesparingar genom att säkerställa att systemet fungerar mer intelligent som reaktion på förändringar i inomhusmiljön.
Växla reglaget för att aktivera detektering av öppna fönster.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?