DUG_Exxact – rums-/golvtemostat 16 A_WH-00

Manuella sensorinställningar

En termostat med ett förinställt värde på P6 till P8 kan anslutas med en extern golvsensor för att förbättra temperaturregleringen.
OBS: När du har valt förinställning trycker du på knappen O i 1 sekund för att bekräfta. Sedan fortsätter enheten till sensorinställningen i nedanstående sekvens. Mer information om förinställningar finns i Enhetsförinställningar

Välj golvsensortyp

Efter förinställningen går du till menyn för val av golvsensor där du manuellt kan välja den sensortyp som är ansluten till termostaten efter att ha ställt in förinställningen. Detta gör att termostaten kan omvandla och visa temperaturen korrekt.

Så här väljer du golvsensortyp:

  1. När du öppnar menyn visas ”10” på termostatens punktmatris. Tryck på + eller på enheten för att växla mellan sensortyperna.
    Följande sensortyper finns:

    • 10 kOhm

    • 12 kOhm

    • 15 kOhm

    • 33 kOhm

    • 47 kOhm


    FÖRSLAG: När + trycks in ändras sensortypen 10 till 12, fortsätt att trycka på + och typen ändras till 15, 33 och 47.
    När trycks in ändras sensortypen 47 till 33, fortsätt att trycka på och typen ändras till 15, 12 och 10.

  2. Markera den sensortyp som är installerad och tryck sedan på O i > 1 sekund för att bekräfta.

Sensortypen visas på termostatindikeringen och -lampan blinkar blått.

Ställ in temperaturkalibrering

När golvsensortypen har valts måste du ställa in kalibreringsvärdet (offsetvärdet) för sensorn för att minimera avvikelser vid temperaturmätningen.

Ställ in temperaturkalibreringen:

  1. Tryck på + eller på enheten för att ställa in kalibreringsvärdet.

    OBS: Området för temperaturkalibrering är mellan -9 °C och +9 °C och kan justeras i steg om 0,5 °C.
  2. Ställ in kalibreringsvärdet och tryck sedan på O i > 1 sekund för att bekräfta.

Kalibreringsvärdet visas på termostatindikeringen och -lampan blinkar lila.

Ställa in max. skyddstemperatur

När temperaturkalibreringen har ställts in måste max. skyddstemperatur ställas in. Det är den övre gränsen för golvsensorn.
Lägsta skyddstemperatur kan endast ställas in genom Wiser-appenWiser Home-appen.

Så här ställer du in max. skyddstemperatur:

  1. Tryck på + eller på enheten för att ställa in maxgränsen.

    OBS: Temperaturområdet är mellan 11 °C och 40 °C.
  2. Ställ in värdet och tryck sedan på O i > 1 sekund för att bekräfta.

Kalibreringsvärdet visas på termostatindikeringen och -lampan blinkar röd.

VIKTIG:
  • Om du vill uppdatera sensorinställningarna manuellt efter att du har konfigurerat enheten trycker du på O och + samtidigt för att ange förinställning och trycker sedan på O för att bekräfta förinställningen och ställa in sensorinställningarna.

  • Du kan även göra en fabriksåterställning för att ta bort alla inställningar och konfigurera termostaten igen. Se Återställ enheten.

  • Det går att ändra eller uppdatera sensorinställningarna utan att återställa termostaten med Wiser-appenWiser Home-appen. Se appinställningarna

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?