DUG_Exxact – rums-/golvtemostat 16 A_WH-00

Ställa in rumstemperaturen med appen

Med Wiser Home-appen kan du justera rumstemperaturen.
För att justera rumstemperaturen:
  1. På fliken Kontroll trycker du på Alla enheter eller en rumsflik där termostaten finns.
  2. Välj en termostat genom att trycka på .
  3. Använd skjutreglaget och ställ in rumstemperaturen för uppvärmningen.
    OBS:
    • visar att rumstemperaturen är lägre än den önskade temperaturen (börvärdet) och därför är värmen på.

    • visar att rumstemperaturen ligger över den önskade temperaturen (börvärdet) och därför är värmen av.

    FÖRSLAG: Du kan även justera börvärdestemperaturen:
    • Genom att trycka på eller av värmedelen på fliken Kontroll.

    • När du lägger till den i dina Favoriter. Om du vill veta mer om Favoriter, se Hantera favoriter i respektive bruksanvisning.

    FÖRSLAG: Tryck på för att ställa in förstärkningstiden och stänga av den.
    VIKTIG: När boosttiden är inställd ökar börvärdet automatiskt med 2 °C för den inställda boosttiden. När boosttiden är över återgår börvärdestemperaturen till den aktuella schemalagda händelsen eller till föregående börvärdestemperatur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?