DUG_PTC_WH-03

Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Aus Sicherheitsgründen dürfen Elektroinstallationen nur von qualifiziertem Elektrofachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte qualifizierte Elektrofachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:
  • Herstellen von Verbindungen mit Anlagennetzen
  • Verbinden mehrerer elektrischer Geräte
  • Verlegen von Elektroleitungen
  • Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?