DUG_PTC_WH-05

Zurücksetzen des Kopplungsmodus

Wenn der PowerTag die Verbindung mit dem Hub verliert, können Sie den Kopplungsmodus erneut aufrufen, um ihn mit dem Wiser-System zu verbinden.

  1. Wenn die PowerTag Control (C)-LED rot blinkt, deutet dies auf einen Kommunikationsverlust zwischen dem Wiser Hub und der PowerTag Control hin. Warten Sie 4 Minuten, bis die LED mehrmals pro Sekunde rot blinkt.

    HINWEIS: Wenn gelegentlich ein Kommunikationsverlust festgestellt wird, blinkt die LED 1 Mal rot.
  2. Drücken Sie dann die PowerTag-Setup-Taste für > 10 Sek., um das Gerät zurückzusetzen.


Nach dem Zurücksetzen blinkt die Status-LED orange. Der PowerTag geht in den Kopplungsmodus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?