DUG_PTC_WH-05

Beispiel für eine Automatisierung

Diese Demonstration zeigt Ihnen, wie Sie eine Automatisierung zur Steuerung eines Warmwassersystems erstellen können, wenn die Solarproduktion über 2 kW liegt.
HINWEIS: Wenn Ihr Wohnort in Belgien, Dänemark, Schweden und Finnland liegt. Installieren Sie PowerTag und koppeln Sie es mit dem Wiser Home-System, um eine Automatisierung zu erstellen und durchzuführen.
VORSCHLAG: Es müssen zwei Automatisierungen erstellt werden. Schalten Sie zunächst das Warmwassersystem ein, wenn die Solarproduktion über 2 kW liegt. Zweitens, schalten Sie das Warmwassersystem aus, wenn die Solarproduktion geringer ist.
Das Warmwassersystem schaltet sich erst automatisch aus, wenn Sie eine neue Automatisierung erstellen.
  1. Gehen Sie zu Automation > , um eine Automatisierung zu erstellen.
  2. Zum Hinzufügen einer Bedingung tippen Sie auf Eine Bedingung hinzufügen > Änderung des Gerätestatus > Solaranlage.
  3. Stellen Sie die Produktionsleistung auf 2 kW (A) und die Bedingung als mehr als (B) ein und tippen Sie dann auf Einstellung.
  4. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf OK.
  5. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Hinzufügen einer Aktion > Ein Gerät steuern > Heizung. Wählen Sie den Gerätestatus als Ein und tippen Sie auf Einstellung in der oberen rechten Ecke.
    HINWEIS: Standardmäßig ist der Wert auf Aus eingestellt.
  6. Geben Sie den Namen der Automatisierung ein.
    VORSCHLAG: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf tippen.
  7. Tippen Sie auf Speichern. Nachdem die Automatisierung gespeichert wurde, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt.
    HINWEIS: Sie können gespeicherte Automatisierungen auf der Registerkarte Automatisierungen mit aktivieren oder deaktivieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?