DUG_PowerTag-E_WH-09

Creación de una automatización

El siguiente es un ejemplo de cómo crear una automatización cuando la red está importando más de 0,5 kW y, a continuación, enviar una notificación.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Automatización > para crear una automatización.
  3. Toque y elija un icono que mejor represente su automatización.
  4. Introduzca un nombre de automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones (B) para cumplir.
    • Todas las condiciones: se deben cumplir todas las condiciones para activar una automatización.
    • Cualquier condición: se debe cumplir cualquiera de las condiciones para activar una automatización.
  5. Pulse Añadir condiciones (C) y seleccione una de las siguientes (D):
    • Cambio de estado de un dispositivo (seleccione el dispositivo)
    • Modo ausente (activar o desactivar)
    NOTA: Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.
  6. Seleccione el dispositivo que configure la condición. En este ejemplo, seleccione Red.
  7. Toque más de (E) e introduzca un valor de alimentación en el campo (F).
  8. Toque Aceptar (G).
    NOTA: Para eliminar una condición añadida, deslice el dedo hacia la izquierda y toque .

  9. Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción y seleccione una de las siguientes opciones (H):
    NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
    • Controlar un dispositivo: seleccione un dispositivo que desee activar.
    • Enviar notificación: active la notificación para la automatización.
    • Activar un momento: seleccione el momento que desea activar.
    • Espere: esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta característica es útil para retrasar acciones en una automatización.
  10. Toque Notifíqueme (I) y, a continuación, toque Guardar.
  11. La automatización guardada se muestra en la página Automatización. Toque el interruptor de alternancia (J) para activar/desactivar la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?