DUG_PowerTag-E_WH-10

Eine Automatisierung erstellen

Das folgende Beispiel beschreibt das Erstellen einer Automatisierung, wenn aus dem Netz mehr als 0,5 kW zugeführt wird, und das Senden einer Benachrichtigung.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Automatisierung > , um eine Automatisierung zu erstellen.
  3. Tippen Sie auf und wählen Sie ein Symbol, das Ihre Automatisierung am besten darstellt.
  4. Geben Sie einen Namen für die Automatisierung (A) ein und wählen Sie aus, welche der folgenden Bedingungen erfüllt werden soll (B).
    • Alle Bedingungen: Alle Bedingungen müssen erfüllt sein, um eine Automatisierung auszulösen
    • Beliebige Bedingung: Eine beliebige Bedingung muss erfüllt sein, um eine Automatisierung auszulösen.
  5. Tippen Sie auf Bedingungen hinzufügen (C) und wählen Sie eine der folgenden Optionen (D):
    • Änderung des Gerätestatus (Das Gerät auswählen)
    • Abwesenheitsmodus (Aktivieren oder Deaktivieren)
    • Änderungen der Energiepreise(Zur Festlegung der Energiepreisgrenze)
      HINWEIS: Diese Bedingung ist nur verfügbar, wenn Ihr Tarif auf Haupt-/Nebenzeiten oder Dynamisch eingestellt ist. Siehe Tarif einstellen
    HINWEIS: Es können maximal 10 Bedingungen hinzugefügt werden.
  6. Wählen Sie ein Gerät, das die Bedingung einstellt. Wählen Sie in diesem Beispiel Netz.
  7. Tippen Sie mehr als (E) und geben Sie einen Leistungswert in das Feld (F) ein.
  8. Tippen Sie auf Einstellung (G).
    HINWEIS: Um eine hinzugefügte Bedingung zu entfernen, wischen Sie nach links und tippen Sie auf .

  9. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Hinzufügen einer Aktion und wählen Sie eine der folgenden Optionen (H):
    HINWEIS: Es können maximal 10 Aktionen hinzugefügt werden.
    • Ein Gerät steuern: Wählen Sie ein Gerät, das Sie auslösen möchten.
    • Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie die Benachrichtigung für die Automatisierung.
    • Einen Moment aktivieren: Wählen Sie den Moment aus, den Sie auslösen möchten.
    • Warten: Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1 Stunde und 1 Minute bis zu maximal 24 Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.
  10. Tippen Sie auf Benachrichtigen aktivieren (I), und tippen Sie dann auf Speichern.
  11. Die gespeicherte Automatisierung wird auf der Seite Automatisierung angezeigt. Tippen Sie auf den Kippschalter (J), um die Automatisierung zu aktivieren/deaktivieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?