DUG_PowerTag-E_WH-10

Byta namn på enheten

Med hjälp av Wiser Home-appen kan du byta namn på din PowerTag för enkel identifiering.
OBS: Du kan bara byta namn för ytterligare PowerTag som har installerats för laster.
Så här byter du namn på enheten:
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Energi och välj en PowerTag från listan.
  3. Tryck på (A), välj en etikettyp och tryck på Spara.
  4. Tryck på (B) och ange ett nytt namn.
    Inställningarna sparas automatiskt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?