DUG_PowerTag-E_WH-10

Vue énergie des appareils individuels

Vous pouvez surveiller plus d’appareils dans la consommation énergétique du logement, dans l’onglet Énergie. Vous pouvez afficher la consommation d’énergie en kWh sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle.

La consommation énergétique du logement affichera la puissance instantanée de ces appareils si vous les avez installés.

  • Prises intelligentes

  • Prises connectées

  • Relais 16 A

Avantages :

  • Données en direct des appareils individuels.

  • Historique des appareils individuels.

Conditions indispensables : Appairez les prises intelligentes et les prises connectées en affectant une icône. La nouvelle icône s’affichera sur l’écran d’accueil et également dans la répartition de l’énergie.
Si vous appairez les appareils avec la passerelle Wiser pour la première fois, consultez la section Appairage en cours de la prise connectée, Appairage en cours de la prise intelligente.
Si vous avez déjà installé les appareils et souhaitez modifier l’icône des appareils, voir Modifier l’icône,Prises intelligentes, Prises connectées.
NOTE: Modifier l’icône en une autre catégorie supprimera tous les historique des données.

Une fois l’application Wiser Home mise à jour, l’utilisateur est averti que la fonction Consommation énergétique du logement est disponible pour les appareils mentionnés dans l’onglet Énergie.

  1. Lisez la mise à jour de la fonction et balayez pour passer à l'écran suivant.

  2. Appuyez sur pour fermer l’écran superposé.

En direct

Pour accéder aux données en direct :
  1. Sur la barre de navigation inférieure, appuyez sur > En direct.

    Le graphique Consommation énergétique du logement et En direct s’affiche pour les relais 16 A , prises intelligentes et prises connectées uniquement s’il existe une source d’énergie. (Afficher jusqu’à 4 appareils les plus hauts).

Historique

Pour accéder à l’historique de l’énergie :
  1. Sur la barre de navigation inférieure, appuyez sur > Historique.

  2. Appuyez sur (A) et sélectionnez une période requise (A) : Heures, Jours, Mois, Années.

    L’historique des appareils installés est mis en surbrillance dans le graphique (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?