DUG_PowerTag-E_WH-10

Dépannage

Symptôme

Cause possible

Solution

affiché dans l’application Wiser Home Erreur d’appareil Essayez de réinstaller l’appareil. Si l’erreur persiste, remplacez l’appareil.

Les données individuelles du PowerTag ne sont pas disponibles sur l’écran d’accueil.

  • L’appareil est hors ligne.

  • Le système/la passerelle ne peut pas recevoir les données du PowerTag.

  • La connexion Ethernet est incorrecte pour la passerelle.

Redémarrez l’appareil. Veillez également à corriger la connexion Ethernet.

Les données horaires sont incorrectes par rapport à l’heure locale réelle.

Configuration de l’heure incorrecte selon le pays de l’utilisateur.

Définissez le fuseau horaire adapté à votre pays.

La LED du PowerTag clignote en orange.

Le PowerTag n’a pas encore été mis en service sur la passerelle pour la première fois.

Mettez en service le PowerTag sur la passerelle. Reportez-vous à Appairage de l’appareil.

Le PowerTag est hors de portée de la passerelle.

Appliquez l’une des méthodes suivantes :

  • Réduisez la distance entre la passerelle et l’appareil.

  • Mettez hors tension toute autre passerelle de la zone qui comporte des appareils sans fil.

    • Supprimez l’appareil de la passerelle via l’application.

    • Redémarrez en mettant la passerelle hors tension puis en la mettant sous tension, ainsi que le disjoncteur sur lequel le PowerTag est installé.
    • Assurez-vous que le PowerTag clignote en orange, puis appairez l’appareil à la passerelle via l’application.

La LED du PowerTag clignote rapidement en rouge.

Le PowerTag est hors de portée de la passerelle.

Appliquez l’une des méthodes suivantes :

  • Réduisez la distance entre la passerelle et l’appareil.

  • Mettez hors tension toute autre passerelle de la zone qui comporte des appareils sans fil.

    • Supprimez l’appareil de la passerelle via l’application.

    • Redémarrez en mettant la passerelle hors tension puis en la mettant sous tension, ainsi que le disjoncteur sur lequel le PowerTag est installé.
    • Assurez-vous que le PowerTag clignote en orange, puis appairez l'appareil à la passerelle via l'application.

NOTE: Si la LED clignote encore en rouge, remplacez l’appareil par un neuf et réessayez de l’ajouter.

La passerelle est hors tension

Mettez la passerelle sous tension.

La LED du PowerTag est allumée en rouge en permanence.

L’appareil ne fonctionne pas en permanence.

Remplacez l’appareil par un neuf et réessayez de l’ajouter.

La LED du PowerTag est éteinte

Le PowerTag n'est probablement pas sous tension.

Contrôlez de nouveau le câblage et le raccordement électrique du PowerTag et vérifiez si celui-ci est sous tension. Essayez d’ajouter l’appareil après sa mise sous tension.

Si la méthode mentionnée ci-dessus ne fonctionne pas, remplacez le PowerTag et réessayez.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.