DUG_PowerTag-E_WH-10

Vérification de la consommation de l’appareil

L’application Wiser Home vous permet de surveiller l’état en direct, l’historique du réseau, du système solaire et des charges individuelles ainsi que l’analyse statistique de la consommation d’énergie de toutes les charges installées avec PowerTag
  • En direct : Fournit des données en direct sur la consommation du réseau et le statut réel de provenance de l'énergie :

    • Réseau vers maison : importation

      (puissance du réseau consommée par la maison)
    • Maison vers réseau : exportation (excédent de puissance de la production solaire alimentant le réseau)

    IMPORTANT: Il est nécessaire d’installer un PowerTag sur Réseau et des sources d’alimentation supplémentaires telles que l’énergie solaire, solaire et de batterie pour disposer de données précises sur la consommation énergétique du logement.

  • Historique : fournit l’historique de la puissance consommée par les charges. S’il existe un système solaire sur réseau, l’application fournit un historique de l’énergie importée et exportée.

  • Détails : Fournit des informations sur les économies d’énergie et la facture annuelle pour le tarif enregistré.

  • Historique et détails des informations personnalisées sur l’énergie : Fournit une estimation de la répartition de la consommation d’énergie de votre maison. Comparaison énergétique avec des maisons similaires et conseils d’économie d’énergie.

    NOTE:
    • Les données en direct ne sont pas affichées.

    • L’historique ne s’affiche que pour les mois et les années.

    • Toutes les informations sur l’énergie ne sont pas affichées en même temps.
      Exemple : une répartition de l’énergie est disponible le premier jour du mois pour le mois précédent.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?