DUG_PowerTag-E_WH-10

Appairage de l’appareil principal

Pour appairer l’appareil principal :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements >  >  Énergie.
  3. Sélectionnez PowerTag Energy (A).
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Énergie > PowerTag Energy.
    NOTE: Seul l’onglet Énergie est disponible pour les utilisateurs des pays nordiques et de Belgique.
  4. La page Découverte d’appareils recherche pendant une minute avant d’afficher les PowerTags disponibles.
  5. Si plusieurs PowerTags sont disponibles, sélectionnez-en un (B).
  6. Sur la page Configuration de l’appareil, appuyez sur Identification pour reconnaître le PowerTag principal. Ce sera le PowerTag Réseau mesurant l’alimentation principale.
    Une fenêtre de notification s'affiche et la LED d'état clignote rapidement en vert sur le PowerTag.

  7. Appuyez sur OK dans la fenêtre de notification lorsque vous avez fini d'identifier le PowerTag.
  8. Appuyez sur (C) pour attribuer une étiquette au PowerTag principal.
    La liste d’étiquettes apparaît sur la page Type.
  9. Sélectionnez un type d’étiquette (D) et appuyez sur Sauvegarder (E).
    NOTE: Il est recommandé de sélectionner Réseau comme étiquette pour représenter le PowerTag principal.
    Une fois le type de Réseau sélectionné, le Nom est attribué par défaut comme Alimentation principale.
  10. Appuyez sur (F) et sélectionnez Oui/Non si des panneaux solaires sont installés.
    La direction de l’alimentation est activée automatiquement (H).
  11. Réglez la limite du réseau (G).
    NOTE: La limite du réseau est la puissance maximale autorisée sur le réseau de votre contrat. Elle permet d’éviter le déclenchement de l’alimentation en arrêtant les charges afin de maintenir la consommation d’énergie en dessous d’une limite définie. Par défaut, la limite du réseau est définie dans une mesure en kVA.

    Sélectionnez votre limite du réseau (kVA/A/kW) dans le menu déroulant, puis appuyez sur et saisissez une valeur à l’aide du clavier numérique selon votre pays. Le tableau suivant montre les valeurs par défaut se situant dans la plage :

    Pays

    Valeur par défaut

    Plage

    France

    36 kVA

    1-42 kVA

    Allemagne

    60 A

    15–160 A

    Espagne

    15 kW

    1–42 kW

    Belgique

    40 A

    15–160 A

    Suède

    20 A

    16–63 A

    Finlande

    20 A

    16–63 A

    Danemark

    25 A

    25–35 A

    IMPORTANT: Vous ne pouvez pas saisir une valeur supérieure ou inférieure à la plage spécifiée.
  12. Activez l’interrupteur à bascule Inverser la direction (I), si la direction de l’alimentation est de Maison vers Réseau.
    IMPORTANT: L’activation de Inverser la direction garantit que la direction de l’alimentation est correcte.
  13. Appuyez sur Sauvegarder (J).

    Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

    Maintenant, vous pouvez voir le variateur nouvellement ajouté sur l’onglet Contrôle sous les onglets Tout et Pièce.


    NOTE: Si un seul PowerTag est disponible dans le système Wiser entier, la page Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via la page Maison.
    NOTE: Vous serez invité à saisir le tarif après la mise en service du PowerTag. Consultez Réglage du tarif
    NOTE: Si vous avez déjà configuré votre tarif, vous serez dirigé vers l’écran d’accueil pour afficher le statut de l’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?