DUG_PowerTag-E_WH-10

Informations personnalisées sur l’énergie (estimation)

Pour afficher l’historique et les détails de la consommation d’énergie estimée avec des maisons similaires :

Historique

  1. Sur la barre de navigation inférieure, appuyez sur > Historique.

  2. Appuyez sur (A) et sélectionnez une période requise : Mois ou Années.

  3. Faites défiler vers le bas pour afficher la répartition de la consommation.

    SUGGESTION: Appuyez sur (B) pour passer d’un historique estimé à un historique mesuré.

NOTE:
  • Les cartes (C) n’affichent que les 5 produits à forte consommation pour la période sélectionnée. Les charges qui apparaissent en haut sont basées sur l’utilisation sur l’ensemble de la plage. Par exemple, si EVlink Home Smart n’est pas très utilisé en octobre, il sera affiché dans le Autres (D) carte. La valeur de consommation mise à jour s’affiche dans la partie décomposée lorsque vous faites défiler vers le bas.

  • Les étiquettes personnalisées des charges sont regroupées en Autres ventilation (D).

Détails

  1. Sur la barre de navigation inférieure, appuyez sur > Détails.

  2. Sur la page Détails, vous pouvez voir les éléments suivants :

    • Facture annuelle selon le tarif défini (A).

    • Comparaison de la consommation d’énergie avec des maisons similaires.

      • (B) indique la consommation d’énergie de votre maison.

      • (C) indique la consommation d’énergie de maisons similaires.

    • Mettre à jour le profil du logement (D).
    • Votre principal conseil d’économie d’énergie en fonction de votre utilisation (E).

    • Liste de tous les conseils pour économiser de l’énergie (F).

  3. Appuyez sur (F) pour afficher tous les conseils :

    • À faire (G) : liste de conseils pour économiser l’énergie.

    • C’est fait (H) : liste des conseils suivis.

    SUGGESTION:
    • Appuyez sur En savoir plus pour afficher les informations détaillées du conseil et vos estimations d’économies.

    • Appuyez sur Marquer comme suivi si vous avez suivi le conseil. Le conseil suivi s’affiche dans l’onglet Suivi (H).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?