DUG_PowerTag-E_WH-10

Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

Através da aplicação Wiser Home, emparelhe o seu PowerTag com o Wiser Hub para aceder e controlar o PowerTag.
IMPORTANTE: Certifique-se de que o PowerTag foi instalado por um profissional qualificado.
NOTA: O instalador fornecerá as informações ao utilizador sobre o disjuntor principal no qual o PowerTag principal e adicional foram instalados.

Rede e Cargas

É obrigatório configurar um dos seus PowerTag como Rede na entrada principal da casa. Isto ajuda a registar o consumo geral da casa.

  • Rede: Fornecimento de energia principal (referida como Rede na aplicação) da casa.

  • Carga: Energia consumida a partir da rede por dispositivos elétricos, tais como luz, aquecedor de água e frigorífico.

Se tiver mais do que um PowerTag adicional instalado para cargas, recomenda-se que comece por emparelhar o PowerTag principal e depois emparelhe os PowerTag adicionais.

NOTA:
  • O PowerTag principal refere-se ao PowerTag que está ligado à rede.

  • Os PowerTag adicionais referem-se aos PowerTag que estão ligados às cargas.

Consulte Emparelhar dispositivo principal e Emparelhar dispositivos adicionais.

Rede com sistema solar existente

Se tiver instalado o PowerTag com um sistema solar ligado à rede existente. Consulte Emparelhar o dispositivo principal com um sistema solar ligado à rede.

  • O sistema solar ligado à rede refere-se ao sistema que está ligado à rede (alimentação principal) da casa. Se o sistema produzir mais energia do que a utilizada, a energia excedente é conduzida para a rede.

Se tiver instalado o PowerTag com um sistema solar fora da rede existente. Consulte Emparelhar dispositivo principal.

  • O sistema solar fora da rede refere-se ao sistema que funciona de forma independente e não está ligado à rede, mas tem baterias que podem armazenar a energia solar gerada pelo sistema.

Sistema de armazenamento de energia (ESS)

Se tiver instalado o PowerTag para monitorizar individualmente os seus sistemas de armazenamento de energia. Consulte Emparelhar o dispositivo com o sistema de armazenamento de energia.

O sistema de armazenamento de energia (a seguir designado ESS) é um dispositivo ou grupo de dispositivos montados em conjunto para armazenar energia, de modo a fornecer energia elétrica à posteriori.

  • Solar: Sempre que há energia solar disponível, o sistema de energia solar sem bateria fornece eletricidade à sua casa. Quando não há energia solar suficiente para fornecer, o inversor solar reverte para a eletricidade da rede.

  • Solar e Bateria: Quando o sistema de energia solar está a gerar mais energia do que aquela que está a utilizar, a energia excedente é usada para carregar a bateria para utilizar mais tarde. Pode utilizar a energia armazenada para alimentar a sua casa durante noites, dias nublados e falhas de energia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?