Gerät mit dem Wiser Hub koppeln
Netz und Verbraucher
Es ist zwingend erforderlich, einen Ihrer PowerTags als Netz an der Haupteinspeisung des Hauses zu konfigurieren. Dadurch kann der Gesamtverbrauch des Gebäudes dokumentiert werden.
-
Netz: Hauptversorgungsquelle (in der App als Netz bezeichnet).
-
Verbraucher: Netzstromverbrauch durch Elektrogeräte wie Licht, Warmwasserbereiter und Kühlschrank.
Wenn mehr als ein zusätzlicher PowerTag für Verbraucher installiert ist, sollte zuerst der Haupt-PowerTag und dann der zusätzliche PowerTag gekoppelt werden.
-
Der Haupt-PowerTag bezeichnet den PowerTag, der mit dem Netz verbunden ist.
-
Zusätzliche PowerTags bezeichnen PowerTags, die mit den Verbrauchern verbunden sind.
Netz mit vorhandener Solaranlage
Wenn Sie den PowerTag in einer bestehenden Netz-Solaranlage installiert haben. Siehe Hauptgerät mit einer Netz-Solaranlage koppeln.
-
Netz-Solaranlage bezeichnet die Anlage, die mit dem Netz (Hauptversorgung) des Hauses verbunden ist. Wenn die Anlage mehr Energie erzeugt als verbraucht wird, wird die überschüssige Energie in das Netz eingespeist.
Wenn Sie den PowerTag in einer bestehenden Insel-Solaranlage installiert haben. Siehe Hauptgerät koppeln.
-
Insel-Solaranlage bezeichnet die Anlage, die unabhängig arbeitet und nicht mit dem Netz verbunden ist, aber über Batterien zur Speicherung des mit der Solaranlage erzeugten Stroms verfügt.
Energiespeichersystem (ESS)
Wenn Sie den PowerTag zur individuellen Überwachung Ihrer Energiespeichersysteme installiert haben. Siehe Gerät mit Energiespeichersystem koppeln.Das Energiespeichersystem (im Folgenden ESS genannt) ist ein Gerät oder eine Gerätebaugruppe, die dazu dienen, elektrische Energie zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu liefern.
-
Solar: Wenn Solarenergie verfügbar ist, versorgt die Solarstromanlage ohne Batterie Ihr Haus mit Strom. Wenn nicht genügend Solarenergie zur Verfügung steht, würde der Solarwechselrichter auf Netzstrom zurückgreifen.
-
Solar und Batterie: Wenn Ihre Solarstromanlage mehr Energie erzeugt als Sie verbrauchen, wird die überschüssige Energie verwendet, um Ihre Batterie für eine spätere Verwendung aufzuladen. Sie können diese gespeicherte Energie nutzen, um Ihr Zuhause nachts, an bewölkten Tagen und bei Stromausfällen mit Strom zu versorgen.