DUG_PowerTag-E_WH-10

Parkoppla enheten med Wiser-hubb

Parkoppla din PowerTag med Wiser-hubben för att komma åt och styra PowerTag med hjälp av Wiser Home-appen.
VIKTIG: Se till att PowerTag har installerats av behörig fackman.
OBS: Installatören ska ge användaren information om vilken kretsbrytare som huvud- och tilläggsdelarna PowerTag är installerade på.

Nät och laster

Det är obligatoriskt att konfigurera en av dina PowerTags som Nät på husets inkommande matning. Detta bidrar till att registrera den totala husförbrukningen.

  • Nät: Husets huvudsakliga energiförsörjning (kallas Nät i appen).

  • Last: Strömförbrukning från elnätet genom elektriska enheter som ljus, varmvattenberedare och kylskåp.

Om du har mer än en extra PowerTag installerad för laster rekommenderas att du först parkopplar den primära PowerTag och sedan parkopplar de extra PowerTags.

OBS:
  • Primär PowerTag avser den PowerTag som är ansluten till elnätet.

  • Ytterligare PowerTags avser PowerTags som är anslutna till lasterna.

Se Parkoppla huvudenheten och Parkoppla ytterligare enheter.

Elnät med befintligt solenergisystem

Om du har installerat PowerTag med ett befintligt solcellssystem med elnät. Se Parkoppla huvudenheten med ett elnätsanslutet solenergisystem.

  • Elnätsanslutet solenergisystem avser det system som är anslutet till elnätet (huvudförsörjning) för huset. Om systemet producerar mer energi än vad som används matas överskottsenergin in i elnätet.

Om du har installerat PowerTag med ett befintligt solenergisystem utanför elnätet. Se Parkoppla huvudenheten.

  • Solenergisystem utanför elnätet avser det system som fungerar oberoende och inte är anslutet till elnätet, men som har batterier som kan lagra solkraft som genereras av systemet.

Energilagringssystem (ESS)

Om du har installerat PowerTag för att övervaka dina energilagringssystem individuellt. Se Parkoppla enheten med energilagringssystem.

Energilagringssystem (nedan kallat ESS) är en enhet eller grupp av enheter som sätts samman för att lagra energi för att leverera elektrisk energi vid ett senare tillfälle.

  • Solenergi: När solenergi finns tillgängligt skulle solenergisystemet utan batteri förse ditt hem med elektricitet. När det inte finns tillräckligt med solenergi skulle solenergiväxelriktaren återgå till elektricitet från elnätet.

  • Solenergi och batteri: När ditt solenergisystem genererar mer energi än du använder används överskottsenergin för att ladda batteriet för senare användning. Du kan använda den lagrade energin för att driva ditt hem under nätter, molniga dagar och strömavbrott.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?