DUG_Schneider Charge_WH-03

Información sobre el cable

  • Asegúrese de que el conector de carga y el cable de carga estén correctamente conectados entre las sesiones de carga.

  • Envuelva el cable de carga alrededor de la ranura para tal efecto de la estación de carga.

  • Si el Schneider Charge está instalado en el exterior, retire la tapa.

  • Si el Schneider Charge está instalado en interiores, proteja el conector tapándolo con la tapa protectora.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?