Criar uma automatização
- No ecrã Inicial, toque em
.
- Aceda a Automatização >
para criar uma automatização.
NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 automatizações. - Toque em Se (A) e selecione uma
das seguintes condições (B):
- Todas as condições: Isto aciona uma ação apenas quando todas as condições estiverem preenchidas.
- Qualquer condição: Isto aciona uma ação quando estiver preenchida, pelo menos, uma condição.
- Toque em Adicionar condições e selecione qualquer uma das seguintes (C):
- Alteração do estado do dispositivo: Selecione um dispositivo para ativar a automatização.
- Modo ausente: Ative/desative o modo
ausente para acionar uma ação.
SUGESTÃO: O modo ausente também pode ser usado como acionador para desligar as luzes, o regulador de luz ou fechar os estores, etc. Para mais informações sobre o Modo ausente , consulte o Guia do Utilizador do Sistema.
- Toque em Alteração do estado do dispositivo > Temperatura. Defina a temperatura utilizando a barra
deslizante (D) e selecione a condição (E) (inferior a/superior
a) e, em seguida, toque em Definir.NOTA: Quando o controle deslizante é ajustado na parte inferior para a automatização, o modo de Proteção anticongelante é ativado automaticamente no início da automatização. Neste modo, o sistema mantém a temperatura ambiente a 5 °C para evitar o congelamento.
- Para definir uma hora específica para a sua automatização,
toque em Quando > Adicionar hora e selecione uma das seguintes opções (F):
- Hora específica do dia: Nascer do sol, Pôr do sol, Personalizado.
- Período de tempo: Dia, Noite, Personalizado.
- Para adicionar uma ação, toque em Então > Adicionar uma ação e selecione uma das seguintes opções (G):
- Controlar um dispositivo: Selecione os dispositivos que pretende acionar.
- Enviar notificação: Ative a notificação para a automatização.
- Ativar um momento: Selecione o momento que pretende acionar.
-
Esperar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.
- Toque em Controlar um dispositivo > Aquecimento e selecione uma das seguintes
opções (H):
- Impulso: Defina a duração para aumentar a temperatura em 2 °C.
- Ponto de referência: Defina a temperatura pretendida.
- Toque em Ponto de referência, defina a temperatura pretendida usando a barra deslizante vertical (I) e, em seguida, toque em Definir.
- Introduza o nome da automatização (J).
- Toque em Guardar.
Uma vez guardada, a automatização fica visível no separador Automatização.