DUG_Termostato de habitación_WH-09

Ejemplo de una automatización

Esta demostración le guía a través de la configuración de una automatización que activa la calefacción a una temperatura establecida de 20 °C cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de los 18 °C.

NOTA: Para garantizar un control adecuado de la calefacción, debe crear dos automatizaciones independientes:
  • Automatización 1: Potencie la calefacción cuando se detecta una presencia en la habitación.

  • Automatización 2: Apague el calefactor cuando la temperatura ambiente alcance los 25 °C o más.


El calentador de la habitación no se apagará automáticamente hasta que se cree otra automatización.
  1. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
  2. Para añadir una condición, pulse Añadir condición > Cambio de estado de un dispositivo > Sensor de temperatura/humedad > Temperatura.
  3. Ajuste la temperatura a 18 °C (A) y la condición a menor que (B) y pulse Establecer.
  4. Lea la información y pulse OK.
  5. Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción > Controlar un dispositivo > Calefacción > Valor de consigna. Ajuste la temperatura a 20 °C (C), y luego pulse Establecer.
  6. Lea la información y pulse OK.
  7. Introduzca el nombre de la automatización.
    SUGERENCIA: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .
  8. Pulse Guardar.
    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña Automatización.
    NOTA: Puede activar o desactivar las automatizaciones guardadas en la pestaña Automatizaciones mediante (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?