DUG_PowerTag-E_WH-09

Historik

Historik for import fra elnet:
  1. På den nederste navigationsbjælke, tryk på > Historik.

  2. Vælg den ønskede tidsenhed på siden Historik (A):

    • Timer

    • Dage

    • Måneder

    • År



Historik for import fra og eksport til elnet:
VIGTIG: Gælder kun for energinet med et eksisterende solcelleanlæg på elnettet.
  1. Vælg den ønskede tidsenhed på siden Historik (A):

    BEMÆRK: Import fra elnettet vises med blåt, og den overskydende energi, der sælges fra solcelleproduktionen, vises med grønt.


Historik for belastningernes forbrug
VIGTIG: Du kan kun se strømforbruget for de enkelte belastninger, hvis du har installeret ekstra-PowerTag for dem.
  1. Tryk på på siden Historik, og vælg Belastningsforbrug.

  2. Tryk på (A), og vælg den ønskede tidsenhed.

Historik for Solenergi og batteri
VIGTIG: Du kan kun se historien om solenergi og batteri, hvis du har installeret ekstra-PowerTag for dem.
  1. Vælg den ønskede tidsenhed på siden Historik (A).

Historik for batteri
  1. Vælg den ønskede tidsenhed på siden Historik (A).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?