DUG_PowerTag-E_WH-07

Indsigter

Indsigter giver oplysninger om den årlige regning med den fastsatte tarif. Funktionen hjælper med at holde styr på din energi.
Hvis du vil have detaljerede oplysninger om indsigt, kan du se Indsigter.
Sådan vises indsigter:
  1. På den nederste navigationsbjælke skal du trykke på > Indsigter > Energiomkostninger (A).

  2. Vælg en tidsperioden for at se forbruget.

    • Dage

    • Måneder

    • År

  3. Tryk Mine besparelser (B) for at se besparelses- og indtjeningshistorik.

    VIGTIG: Mine besparelser er kun tilgængelig i følgende scenarier:
    • Hvis du har installeret PowerTag på Solenergi eller Solenergi med batteri (kombination).

    • Hvis du har aktiveret funktionen Reducér min regning. Du kan finde flere oplysninger på Reducér min regning.

    BEMÆRK: Læs beskrivelsen under billederne.

    Energiomkostninger med PowerTag installeret til elnet og belastninger

    Energiomkostninger med PowerTag og Solenergi

    Energiomkostninger med PowerTag, Solenergi og Reducér min regning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?