DUG_PowerTag-E_WH-10

Insikter

Insikter ger information om den årliga fakturan för den inställda tariffen. Det hjälper dig att hålla koll på din energi.
Mer information om insikter finns i Insikter.
Så här öppnar du insikter:
  1. Tryck på > Insikter > Energikostnader (A) i det nedre navigeringsfältet.

  2. Välj en tidsperiod för att visa kostnadsförbrukningen.

    • Dagar

    • Månader

    • År

  3. Tryck på Mina besparingar (B) för att visa spar- och intjäningshistorik.

    VIKTIG: Mina besparingar är endast tillgängligt i följande scenarier:
    • om du har installerat PowerTag på solenergi eller solenergi med batteri (kombo).

    • om du har aktiverat funktionen Wiser Home AI. Mer information finns i Wiser Home AI.

    OBS: Läs beskrivningen under bilderna.

    Energikostnader med PowerTag som har installerats för nät och laster

    Energikostnader med PowerTag och solenergi

    Energikostnader med PowerTag, solenergi och Wiser Home AI

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?