DUG_Botão de pressão conectável simples/duplo_WH-04

Indicações LED

Emparelhar o dispositivo

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima o botão de pressão 3 vezes

O LED pisca a âmbar uma vez por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED apresenta uma cor verde fixa durante algum tempo antes de desligar.

Redefinir o dispositivo

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima 3 vezes o botão de pressão e mantenha premido uma vez durante > 10 s.

Após 10 s, o LED começa a piscar a vermelho.

O dispositivo está no modo de reposição. Será resposto para as configurações de fábrica ao fim de 10 segundos. O dispositivo reinicia e o LED acende a cor de laranja fixo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?