DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

LED-Anzeigen

Gerät koppeln

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie den Drucktaster dreimal.

Die LED blinkt einmal pro Sekunde orange.

Der Verbindungsmodus bleibt 30 Sekunden lang aktiv. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die LED eine Zeit lang permanent grün auf, bevor sie sich ausschaltet.

Gerät zurücksetzen

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie den Drucktaster dreimal und halten Sie ihn einmal für > 10 s gedrückt.

Nach 10 s beginnt die LED rot zu blinken.

Das Gerät ist im Zurücksetzungsmodus. Es wird nach 10 Sekunden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Anschließend startet das Gerät neu und die LED leuchtet dauerhaft orange.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?