DUG_PowerTag-E_WH-09

Direkte

Med Wiser Home-appen kan du overvåge direkte data for strømflowet i dit hus (import og eksport fra elnet).
Sådan vises direkte data:
VIGTIG: Det er nødvendigt at installere PowerTag på Elnet og ekstra strømkilder, f.eks. Solenergi, Solenergi og batteri, for at få præcise data for strømflow.
  1. På den nederste navigationsbjælke, tryk på .
  2. Tryk på Direkte.
    • Import fra elnet: Forbruget fra elnet med belastninger er repræsenteret med blåt.
    • Import og eksport fra elnet (gælder for net med solcelleanlæg på elnettet): Forbruget fra elnet med belastninger er vist med blåt, og den overskydende energi fra solcelleproduktionen, der sælges, er vist med grønt.

      Forbruget fra elnet med belastninger er repræsenteret med blåt

      Den overskydende energi, der sælges fra solcelleproduktionen, er vist med grønt

    • Elnet, Solenergi og batteri
      • Elnet: Repræsenteret med blåt.

      • Solenergi og batteri: Vist med grønt.

      Rul ned for at se grafen.

      • Forbrug i alt: Det viser det samlede energiforbrug i kWh.

      • Solcelleproduktion: Den viser den energi, der produceres af solcelleanlægget i kWh.

      • Selvforsyning: Det viser den procentdel af energien, der produceres af solcelleanlægget, og som forbruges af husholdningen.

      • % af den anvendte produktion: Det viser den procentdel af solenergi, der bruges.

    • Batteri
      • Batteri: Vist med sort.

      • Batteriets strømværdi (opladning og afladning i kW) og procentdelen i batteriet vises en efter en.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?