DUG_PowerTag-E_WH-09

En directo

Con la aplicación Wiser Home, puede ver los datos en directo del flujo de alimentación en su hogar (importación y exportación de la red eléctrica).
Para ver datos en directo:
IMPORTANTE: Es necesario instalar el PowerTag en Red y las fuentes de energía adicionales, como Solar, Solar y batería, para tener datos precisos del flujo de energía.
  1. En la barra de navegación inferior, pulse .
  2. Pulse En directo.
    • Importación de red: el consumo de red con cargas se muestra en azul.
    • Importación y exportación de red (aplicable a la red con sistema solar en red): el consumo de red con cargas se muestra en azul y el exceso de energía de la producción solar vendida se muestra en verde.

      El consumo de red con cargas se muestra en azul

      El exceso de energía de la producción solar vendida se muestra en verde

    • Red, Solar y batería
      • Red: se muestra en azul.

      • Solar y batería: se muestra en verde.

      Desplácese hacia abajo para ver el gráfico.

      • Consumo total: muestra el consumo de energía total en KWh.

      • Producción solar: muestra la energía producida por el sistema solar en kWh.

      • Autosuficiencia: muestra el porcentaje de la energía producida por el sistema solar que se consume en el hogar.

      • % de producción utilizada: muestra el porcentaje de energía solar que se utiliza.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?