Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub
- No ecrã Inicial, toque em
.
- Toque em .
- Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua
câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no
dispositivo.NOTA: Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.
Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:
-
(A): Introduza o endereço MAC e o Código de Instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC e o código de instalação são válidos.
-
(B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC e o código de instalação.
-
- Toque em Seguinte, prima brevemente
a parte superior central do módulo de botão de pressão
simples três vezes e certifique-se de que o LED pisca a âmbar SUGESTÃO: No caso de um módulo de botão de pressão duplo, prima brevemente a parte superior do lado direito do botão de pressão três vezes.
Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação confirmar que o dispositivo foi associado.
NOTA: Se o LED estiver a piscar a verde e a vermelho, consulte as instruções tocando em LED a piscar a verde e a vermelho? ou consulte o tópico Resolução de Problemas. - Toque em
, introduza um nome do dispositivo (por exemplo, interruptor, regulador de luz, estore), toque em Seguinte e atribua o dispositivo a uma nova divisão ou a uma divisão existente.
- Se tiver atribuído o nome como interruptor ou regulador de luz, toque em Seguinte. Uma vez concluído o processo de emparelhamento, o nome do dispositivo aparece listado no separador Controlo nos separadores Todos e Divisão.
- Se tiver atribuído o nome como estore, avance do passo 6 para o passo 11.
- Toque em Seguinte >
e selecione um Tipo de dispositivo:
Se selecionou o tipo de dispositivo como:- Estore: Avance para o passo 7.
- Estores com lâminas basculantes: Avance para o passo 8 e passo 10.
- Toque em Definir o tempo de execução predefinido. e introduza a duração de abertura/fecho do estore. Consulte
- Toque em Definir: , selecione um tipo de lâmina e toque em
- Horizontal
- Inclinado
- Vertical
- Toque em Seguinte e introduza as
seguintes durações:
- Duração de abertura: Tempo despendido para abrir o estore.
- Duração de fecho: Tempo despendido para fechar o estore.
- Duração da inclinação: Tempo
despendido para girar completamente as lâminas da posição
fechada para a posição aberta.Consulte Definir o tempo de execução predefinido.
- Toque em Enviar.Uma vez concluído o processo de emparelhamento, o nome do dispositivo aparece listado no separador Controlo nos separadores Todos e Divisão.