DUG_PowerTag-E_WH-09

Parring af enheden med ESS ((Energy storage system) energilagersystem)

Hvis du har installeret en PowerTag på Solenergi eller Solenergi og batteri eller Batteri, skal du følge proceduren fra trin 1 til trin 10 og derefter fortsætte i henhold til det ESS, der er installeret i dit hjem:
BEMÆRK: Energilagersystem (ESS) gælder kun for Tyskland og Spanien.
  1. Tryk på skærmen Hjem på  .

  2. Tryk på Enheder > >  Energi.

  3. Vælg PowerTag Energy.

    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Energi > PowerTag Energy.

  4. Siden Enhedsregistrering søger efter et øjeblik for at vise de tilgængelige PowerTags.

  5. Hvis der er mere end én tilgængelig enhed, vælges den ønskede.

  6. På siden Enhedskonfiguration trykkes på Identificér at genkende hoved-PowerTagen.

    Der vises et notifikationsvindue, og status-LED'en blinker hurtigt med grønt på PowerTagen.

  7. Tryk OK i meddelelsesvinduet, når du er færdig med at identificere PowerTagen.

  8. Tryk for at tildele PowerTagen en etiket.

  9. Listen over etiketter vises på siden Type.

  10. Vælg en etikettype baseret på den følgende ESS, der er installeret i dit hjem (A).

    • Solenergi

    • Solenergi og batteri

    • Batteri

Solenergi

  1. Vælg en etikettype (Solenergi).

  2. Tryk på (B), indtast et navn.

    Strømretningen aktiveres automatisk.

  3. Tryk på (C), og vælg en af følgende muligheder baseret på dit behov:

    • Ja, jeg sælger det hele

    • Ja, jeg sælger noget af den

    • Nej

  4. Hvis du har valgt indstillingen som Ja, jeg sælger det hele, og strømretningen er fra Hjem til Solpaneler.

    • Aktivér vippekontakten Omvendt retning.

  5. Hvis du har valgt indstillingen som Ja, jeg sælger noget af den.

    • Sluk for hovedstrømforsyningen.

    • Hvis strømretningen er fra Hjem til Solpaneler. Aktivér vippekontakten Omvendt retning.

    • Tænd for hovedstrømforsyningen.

  6. Hvis du har valgt indstillingen som Nej, og strømretningen er fra Solpaneler til Hjem. Aktivér vippekontakten Omvendt retning, hvis strømretningen er forkert.

  7. Tryk Gem > Færdig.

  8. Du får besked om at indtaste tariffen, når PowerTagen er idriftsat, se TariffastsættelseTariffastsættelse.

    BEMÆRK: Hvis du allerede har konfigureret din tarif, bliver du sendt til skærmen Hjem for at se status for enheden.

Solenergi og batteri

Hvis du har installeret PowerTagen på batteri og solenergi, vil strømflowet være enten fra Hjem til batteri (hvis batteriet oplades fra elnettet) eller Batteri til Hjem(hvis batteriet leverer strøm til hjemmet). Det er nødvendigt at konfigurere den korrekte strømretning, ellers kan PowerTagen måle strømretningen forkert.

  1. Vælg en etikettype (Solenergi og Batteri).

    Strømretningen aktiveres automatisk(D).

  2. Tryk på (B), og indtast et navn.

  3. Tryk på (C), og vælg en af følgende muligheder baseret på dit behov:

    • Ja, jeg sælger det hele

    • Ja, jeg sælger noget af den

    • Nej

  4. Hvis du har valgt indstillingen som Ja, jeg sælger det hele, og strømretningen er fra Hjem til Batteri.

    • Aktivér vippekontakten Omvendt retning.

  5. Hvis du har valgt indstillingen som Ja, jeg sælger noget af den.

    • Sluk for hovedstrømforsyningen.

    • Hvis strømretningen er fra Hjem til Batteri. Aktivér vippekontakten Omvendt retning.

    • Tænd for hovedstrømforsyningen.

    Aktivering Omvendt retning sikrer, at strømretningen er korrekt.

  6. Hvis du har valgt indstillingen som Nej, er strømretningen fra Batteri til Hjem. Aktivér vippekontakten Omvendt retning, hvis strømretningen er forkert.

  7. Tryk Gem > Færdig.

  8. Du får besked om at indtaste tariffen, når PowerTagen er idriftsat, se TariffastsættelseTariffastsættelse.

    BEMÆRK: Hvis du allerede har konfigureret din tarif, bliver du sendt til skærmen Hjem for at se status for enheden.

Batteri

  1. Vælg en etikettype (Batteri).

    Strømretningen aktiveres automatisk (B).

  2. Tryk på (C), indtast et navn.

  3. Sluk for hovedforsyningen, og aktiver vippekontakten Omvendt retning (D), hvis følgende betingelse ikke er opfyldt:

    • Hvis batteriet leverer energi, vil strømretningen være fra Batteri til Hjem.

    • Hvis batteriet oplades fra Hjem, vil strømretningen være fra Hjem til Batteri.

    Aktivering Omvendt retning sikrer, at strømretningen er korrekt.

  4. Tryk Gem > Færdig.

  5. Tænd for hovedstrømforsyningen.

  6. Du får besked om at indtaste tariffen, når PowerTagen er idriftsat, se Tariffastsættelse.

    BEMÆRK: Hvis du allerede har konfigureret din tarif, bliver du sendt til skærmen Hjem for at se status for enheden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?