DUG_PowerTag-E_WH-10

De naam van het apparaat wijzigen

Met de Wiser Home app kunt u uw PowerTag een andere naam geven, zodat u hem gemakkelijk kunt herkennen.
OPMERKING: U kunt de naam alleen wijzigen voor extra geïnstalleerde PowerTag voor lasten.
Om de naam van het apparaat te wijzigen:
  1. In het Start-scherm tikt u op .
  2. Tik op Apparaten > Energie en selecteer een PowerTag uit de lijst.
  3. Tik op (A), selecteer een labeltype naar keuze en tik op Opslaan.
  4. Tik op (B), voer een nieuwe naam in.
    De instellingen worden automatisch opgeslagen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?